This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:FCC 在0℃ 处跳跃

Guru**** 2767395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217221/bq27426-the-fcc-jumps-at-0

器件型号:BQ27426

储备容量为225mA时,0°下996mA电流放电的情况下,FCC会跳变,器
这个FCC跳变的原因是什么?
当保留容量为225mA 且电流在996mA 处以0°放电时、FCC 跳变。
FCC 跳转的原因是什么?

e2e.ti.com/.../CH7_2D00_COM41_2D00_225mA 2D00_0_2D00_2D 996mA_2D00_DONGTAI.log.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、FCC 从高电平开始。 请参阅我对之前的 E2E 主题的回复。 当我加载我提供的配置文件时,附近的电量计估计值,日志文件中的500mA 跳转。 当您在 EVM 上加载此配置并将温度设置为0°C 时会发生什么情况? 不应估计>FCC, 1000mA 而应接近500mA。