This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:01 02 03 04型号之间的差异

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217268/bq76942-difference-between-01-02-03-04-variants

器件型号:BQ76942

您好  

这两种变体之间有何区别?

谢谢  

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!  

    差异可以在器件数据表中找到、但总的来说、型号通常决定器件通信接口、启用 CRC 以及集成 LDO 是否默认启用。 其他方面、器件型号的规格相同、请参阅下面的屏幕截图。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我在数据表中错过了这项内容、谢谢您的帮助。  这些变体中的任何一种在关断行为上是否存在差异? 在此论坛上、我有另一个问题涉及在关机期间持续进行的通信、这似乎不正确。  

    再次感谢

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    所有器件型号之间、甚至整个 BQ769x2系列的所有器件功能都应保持不变。 这些型号只是针对上述参数的出厂编程默认值、可为我们的客户提供完整的解决方案。

    关断行为可能完全由其他因素引起。  我们希望能够在相应主题中解决您的问题。  

    此致!  

    -Luis Torres