This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:分流器的电阻最低。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217039/bq40z80-lowest-resistance-for-shunt

器件型号:BQ40Z80

您好!

根据数据表、建议使用1m 至5m Ω 的分流器。 是否可以使用比1m Ω 更低的电阻? 目前我有两个并联的2欧姆电阻器。 我将考虑使用2个并联的1 Ω 电阻器。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声将在较低的电阻值时增加。 因此、所发布精度的建议值为1m Ω。 可以使用较低的值、但尚未表征、并且误差会比发布的值大。