This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:BQ25180支持分段式充电功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217143/bq25180-did-bq25180-support-segmented-charging-funciton

器件型号:BQ25180

您好、TI 团队、

BQ25180可为一节100mA (最大2C/4.2V  )锂离子电池充电。   MCU 没有足够的 GPIO 来处理 NTC 信息、因此我们需要将 NTC 连接到 BQ25180的 TS 引脚、并使用 BQ25180 来实现分段充电要求、即可以调节段的温度点和电流。 详情如下:

温度 充电状态
-10℃ 至0℃ 停止充电
0℃ 至15℃ 0.5°C 充电
15℃ 至45℃ 2.0c 充电
45℃ 至55℃ 0.5°C 充电
> 55℃ 停止充电

请问这项 要求是否可以落实? 如果是、如何实现它?  

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    根据您的温度、您需要添加一些电阻器才能达到这些阈值、例如 TS_HOT 为55C。 查看本应用手册:《 使用 BQ25180线性充电器充分发挥 NTC 的全部潜力》。 它应该可以帮助您开始设置这些阈值、但您肯定可以随时提出任何与此相关的问题。  

    根据您提供的信息、您将按以下方式进行充电:

    0.5°C 50 mA
    2°C 200 mA

    您可以做的是将充电电流设置为200 mA 并将 TS_ICHG 设置为1B1、这样会使您得到20%= 40 mA。 如果40 mA 工作正常、那很好。

    如果没有、您可以轮询(或在发生 TS 中断时读取 STAT0寄存器) STAT0寄存器以获得 TS_STAT 位。 这些位将告诉您是否处于以下状态:冷、凉、正常、暖或热、它们对应于您的每个温度阈值。 进入凉爽或温热状态后、您可以将充电电流调整为100 mA (TS_ICHG 设置为1b0、降低50%)、以获得50 mA。 一旦您不处于 TS Cool 或 WARM 状态、则可以将充电电流恢复为200 mA。

    请告诉我、这是否更像直观的流程图一样好。 我可以写一个流程图、但我想我会回复让您知道应该可以做您想要做的事情。  

    此致、

    安东尼·范