This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:TPS7H2201-SP

Guru**** 2561540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP, TPS7H2211-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215403/tps7h2201-sp-tps7h2201-sp

器件型号:TPS7H2201-SP

您好!

我正在寻找一个负载开关来提供软启动和反极性保护、隔离式 DC-DC 的输出为+5V、电流为~2A。 理想情况下、我想在初始原型设计中使用商业级器件、然后换为航天级版本。  

您可以为您推荐哪些器件型号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前提供2个 符合您描述的航天级负载开关:

    TPS7H2201-SP

    TPS7H2211-SP

    这些器件均随附完整航天级器件和用于原型设计的不合格评估单元(器件可订购型号以"/EM"结尾)的选项。 没有商业同等产品、因为这些器件是专为航天环境设计的。  

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的莎拉:

    感谢您的答复。

    对于可提供软启动和反极性保护的简单实验室原型、我可以考虑哪些商业器件型号?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    这些器件没有商业同等产品。 我建议使用"/EM"原型装置。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道上述器件没有商业同等产品、但目前这不是问题、我想了解您的商业级负载开关的器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反向电流保护是否能在输入极性意外交换时提供保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我建议使用产品选型工具来帮助您缩小选择范围、因为器件编号系统的结构不像电容器或电阻器等更简单的组件那样复杂。

    您可以根据电压/电流、功能(如软启动)、额定值(汽车、航天等)筛选器件。 您还可以选择哪些属性显示为列以便于比较。  

    反向电流保护旨在防止在该器件导通时输出电压高于输入电压的情况。 这与反向输入极性保护不同。 我之前列出的器件能够支持前者-在混淆后道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        在输入极性被无意交换的情况下、TPS7H2201-SP 或 TPS7H2211-SP 是否提供反极性保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    不、这些器件不是为此而设计的。 如果输入电压反向、则会违反器件的建议运行条件并可能导致损坏。 如果需要此保护、则 可能需要使用外部二极管电阻器 GND 网络。