This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751原理图审阅

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209108/tps23751-tps23751-schematic-review

器件型号:TPS23751

您好

您能 帮助查看 TPS23751PWP 原理图/BRD

LM5145RGYR:直流输入=9~48V;输出=3.3V/10A

TPS23751PWP:PD AT;输出12V

1、请帮您检查路线,有没有地方需要调整?

2.同时接入 PD 和 DC 电源时、此电路的行为是否合理?

a.直流输入>12V、由直流供电、PD 未供电(PSE 端闪烁)

b.拔下直流输入后、大约900ms 后将由 TPS23751PWP 供电

e2e.ti.com/.../0268.TPS23751.pdf

e2e.ti.com/.../AW5601_5F00_PB_5F00_V02_2D00_2023_2D00_0321_2D00_1443_2D00_ellie.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您与我们联系!

    我们将 检查原理图 、并在2-5天内回复您!

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    感谢您的耐心等待。

    1、 请帮您检查路线,有没有地方需要调整?

    我仅查看了第4页 PoE 部分。 看来你对我很好。" 一些小建议:

    • SRT 用于 SEC 侧同步 FET 情况。 您无需为 R13和 C24留出空间。

    • 初级 FET 具有较低的 RDS (on)和较高的 Coss。 更改为具有较低 Coss 的~50m Ω 电阻器可能会更好地减少开关损耗。 在许多 PoE 情况下、开关损耗高于导通损耗。

    2.同时接入 PD 和 DC 电源时、此电路的行为是否合理?

    a.直流输入>12V、由直流供电、PD 未供电(PSE 端闪烁)

    b.拔下直流输入后、大约900ms 后将由 TPS23751PWP 供电

    这种行为在我看来是合理的。

     负载由 DC 插孔供电时、PD 功耗将下降。 如果电源接口(PD 的输入侧)的电流在短时间内低于10mA、PSE 将关闭该 PD 端口(保持功率特征)。  

    PSE 将不断尝试检测/分类、以便在端口关闭后为 PD 上电。 但在电源 PD 开启后、PSE 将再次关闭 PD 端口、因为电流小于10 mA。 您会看到这个断续波形。

    -您可以使用光耦合器来增加 APD 的电压以禁用  

    如果您想要无中断转换(在 PSE 或直流关闭时没有 Vout 压降)、则需要使 PD 保持10mA 的电流负载。 您需要在 PD 的次级侧添加负载、使 PD 的功耗 高于 0.6W (> 10 mA * 57V)。 下面显示了一个示例波形。

    移除直流插孔后、断续模式结束。 从那时起、PD 将需要大于10 mA 的电流。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    由于我们有一段相对较长的时间没有获得您的更新、因此我将暂时关闭此主题、建议使用前一个帖子作为答案。 如果您有任何其他问题、请打开新主题帖。

    此致、

    帝昂