This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:输出调节问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217154/ucc28c56h-q1-output-regulation-issues

器件型号:UCC28C56H-Q1

您好、TI。

空载时的电压约为95V、满载时的电压为62V。 有可能通过某种方式加以改进吗? 可能 Rfbu 过高? 如何解决此问题?

随附变压器数据表、您认为它也会产生影响吗?

e2e.ti.com/.../750371610r00-Spec.pdf

所有电感器、共模扼流圈和铁氧体磁珠都是 nm 的(设置为0欧姆电阻)。

非常感谢任何帮助!

瓦伦丁纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要制作一个新主题、但我想它是相关主题、因此我将在此处发布:

    我们希望提高 Vout、因为变压器在室温下最高可达90C。 减小 Iout 和增大 Vout 似乎会有所帮助、但由于空载电压如此之高、我们有出现其他问题的风险。  

    那么还有一个问题:有没有什么好的方法可以降低变压器温度?  

    我们已询问 Wurth 是否可以增加线圈直径、但不确定是否可以在同一封装内增加。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valentinas、

    我首先要检查的是确认初级 AUX 绕组的调节情况符合预期。 接下来、它与 VOUT 电压交叉调节有何关系? 在轻负载运行期间、减小 FB 电阻值会导致更大的 AUX 负载、这可能会有所帮助。 您会看到~53%的变化、但对于 TI EVM、我们会看到 VOUT 负载调整率变化为(22%-4%=18%):

    要降低变压器温度、需要了解有关功率损耗来源的更多详细信息。 理想情况下、变压器的构造可平衡铜和铁芯损耗、但实际上、减小物理尺寸或增加隔离间距可能迫使用户放弃"理想"。 如果您受限于当前使用的物理尺寸、那么您几乎无法通过增加横截面来降低磁芯损耗。 如果绕组变得很热、我会首先尝试尽可能减少层数、但这可能需要更宽的窗口区域(不同的磁芯尺寸/形状)。 您应该在 Wurth 与设计人员合作、低估他们为您构建变压器的细节。

    史蒂夫·M