This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ Studio 中报告的温度不正确

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216295/bq76942-temperature-reported-incorrectly-in-bq-studio

器件型号:BQ76942

您好!

我已将警报设置为警报功能、TS2设置 为未使用、但 BQ Studio 报告为-273.2°C。就报告 UTD 或 UTC 而言、这是否重要? 还是纯粹是 Battery Studio 读取问题。  

 非常感谢  

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    两个引脚上都有热敏电阻、还是它悬空? 您可以尝试在室温下使用10k Ω 进行测试。 读数应接近25°C

    您有哪些警报引脚和 TS2配置? 快速测试将它们设置为等于 TS1 (0x07)。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

     ALERT 引脚连接到一个晶体管的基极、该晶体管用于提醒另一个系统出现故障。 TS2连接到复位开关。 ALERT 设置为02、TS 2设置为00。

    谢谢

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    我最初不理解您的问题。 我想您要将 ALERT 和 TS2配置为热敏电阻。

     273.2摄氏度只是意味着引脚没有配置为热敏电阻。 您可以忽略此警告、因为这不会影响或触发任何保护。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose。