This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:启动序列问题

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867, TPS62800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214605/tps62867-start-up-sequence-question

器件型号:TPS62867
主题中讨论的其他器件: TPS62800

您好!

可以帮助提供 TPS62867 tDELAY 和斜坡耐受性 CP 分布报告吗? 由于 电气特性和 应用曲线不同,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电阻为249k Ω 时、tdelay 规格有效。  这对应于可能的最长延迟。  较小的电阻值、例如用于获取该波形的18.7k、将在 R2D 转换器读取电阻时提供较短的 tdelay 时间。

    TPS62800 D/S 具有相似的 R2D 转换器电路、并显示一些具有不同值的时序:

    启动延迟时间 tStartup_Delay 取决于所选的 VSEL 值。 tStartup_Delay 在 VSEL = 0时为最短、在 VSEL = 16时为最长。 请参阅图9-42和图9-46。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、您好
    
    。我们使用 TPS62867、其可调输出模式 VSLE/MODE 连接至 GND、而不是固定模式。
    
    可调输出模式的 tDelay 设置是否与固定模式相同?
    
    我们想知道 VSEL=0的时间、即 tDelay (最小值、典型值、最大值)周期。
    
    谢谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Mei:

    D/S 波形是在 GND 处通过 VSET/MODE 获取的。  (它不像我之前说的那样是18.7k。)  因此、它显示的是典型的延迟时间为400us。

    对于此条件、未指定容差。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    因为另一个直流/直流转换器 tdelay 会在我们的 PCB 中引起一些问题、如果 tdelay 太长则会导致 IC 泄漏问题。

    典型值400us 已经足够短、但 如果我们希望使用 TP62867 、我们仍需要确认 vesl/mode 条件下 tdelay 的容差以及 GND。

    您能向我提供数据吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释 Yu Mei。

    tdelay 最大额定值为1100us。  VSET/MODE 引脚的 GND 连接将提供比此更短的 tdelay。  1100us 是否足够短?

    您是否还需要考虑斜坡时间、还是仅考虑延迟时间?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    tDelay 1100us 对我们来说太长了、

    因此我们 需要知道 tDelay maxium 的 VSET/MODE 引脚的 GND 连接。

    我们还需要考虑的一个重要因素。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Mei:

    您对 tdelay 和 tramp 时序有哪些要求?

    您对输入电压、输出电压和输出电流有哪些要求?  如果现有时序对于您的需求而言太长、我们还有其他器件可供查看。

    谢谢。

    克里斯