This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843:静态电流

Guru**** 2786875 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217020/uc1843-quiescent-current

器件型号:UC1843
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

大家好、

UC1843/5可通过两种方法 关断、我可以在关断模式下询问 UC1843/5的静态电流吗?

提前感谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy

    数据表下面显示11 mA 典型值和17 mA 最大值的部分情况如何?:

    这些值仅对 UC1843数据表第7.5节中列出的参数表顶部显示的给定测试条件有效。 由于用于实施关断的分立式器件 相关直流电阻也可能对静态电流产生一些不同的影响、因此应在客户的确切用例下测量准确的静态值。  UC1843是 TI 传统的基于双极工艺制造的 PWM。 与 UCC28C43等 BiCMOS 版本相比、双极 PWM 具有高得多的静态电流。

    此致、

    史蒂夫·M