This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:无法从芯片的评估模块获得电流输出

Guru**** 2517380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216741/bq25731-unable-to-have-current-output-from-the-evaluation-module-of-the-chip

器件型号:BQ25731

您好!

当尝试使用评估模块以4A 电流为2节锂聚合物电池充电时、我们能够获得正确的电压、但我们无法获得任何电流输出。 我们想知道需要专门配置哪些寄存器来确保正确的输出、因为我们之前的固件在评估板上可以工作、但现在不再工作。

谢谢。

阿雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ary:

    我将关闭该主题、因为您的另一个主题类似、正在讨论中。  

    此致、

    雅各布