This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:在次级侧使用同步整流时进入脉冲跳跃模式

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216758/ucc2897a-pulse-skipping-mode-when-using-sync-rect-at-secondary

器件型号:UCC2897A

您好专家  

我对 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826876/ucc2897a-inquiry-the-solution-to-turn-off-the-ucc2897a-skipping-mode 的要求相反

从上面的话题来看,Jaden 说,通过使用 SR,FB 引脚永远不会低于2.5V,因此 Ucc2897a 不会进入脉冲跳跃模式。

我开发了2个板、使用二极管、另一个使用 SR、带二极管的板可以在轻负载条件下进入脉冲跳跃、 但带有 SR 的电路板无法进入跳跃模式、因为 Jaden 说、无论我更改了 FB 或光耦合器上的上拉电阻、FB 引脚电压都不能低于2.5V。 您能否解释原因?

实际上、在轻负载条件下、我需要在脉冲跳跃模式下使用 UCC2897A、但我也必须使用 SR、那么您可以针对该要求找到合适的解决方案吗?

谢谢

埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evanus、

    感谢您通过 E2E 进行咨询。 SR 情况允许负电流、但二极管整流情况不允许。 在 SR 情况下、 平均电流即使在轻负载下也是连续的、但在二极管整流情况下、输出电流不连续、平均电流可能要低得多、这可能会使 FB 引脚低于2.5V。如果您使用的是自驱动器 SR (直接从 XFMR 开发栅极 SR 栅极驱动信号)、您无法防止负电流流动、这是自驱动 SR 的下降之一。  

    此致、

    史蒂夫·M