This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:问题

Guru**** 2390500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731, BQ25730EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215480/bq25730-question

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25731

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
1、 系统放电时客户系统需要充电。 目前、客户应选择 BQ25731、而不是 BQ25730?
2.如果客户未在 VSYS 上连接任何负载,则需要电容器(下图中的红色部分),正确吗?
3.是否有仿真工具可以选择直流/直流转换用的电容、电感和 FET?



此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasushi:

    让我明天处理这个问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    请问您可以回答这个问题吗? 客户正在等待 TI 答案。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasushi:

    BQ25730适用于两个电源轨-系统和电池。 BQ25731无法从电池槽中分离系统电源轨。   

    2.是的,仍然需要系统电容来实现 VSYS 轨的稳定运行。 最小电容。 有关更多详细信息、请参阅数据表。  

    3.请按照 BQ25730EVM 进行默认配置。 我们目前没有仿真模型。  

    此致、