This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:增加的保留容量、因 SOC 跳变问题导致的高温和低温

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214618/bq27426-increased-reserve-capacity-high-and-low-temperature-with-soc-jumping-problems

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:test2BQSTUDIO

您好!

使用 ECMM 的 FS 文件、其中包含化学 ID 和校准数据

在我们的测试中、我们发现即使设置了保留容量、高温和低温仍存在跳变、请帮助检查发生了 SOC 跳变的现象。

1.从20%跳到1%(我们准备了225mA 225mA 预留容量) 996mA@0℃ -996mA 52预留容量(详细信息请见:CH7-COM41 -225mA−0DONGTAI.xlsx)

2.从10%跳至1%(我们准备了225mA 225mA 预留容量) 1160mA@75℃ 52预留容量(见:CH1-COM26 -225mA -75-1.16A-DONGTAI.xlsx)

附件 CH7:保留容量225mA 温度0°、放电电流996mA、连续放电

附件 CH6:保留容量225mA 温度75°、放电电流1.16A、连续放电

e2e.ti.com/.../CH7_2D00_COM41_2D00_225mA _ 2D00_0_2D00_2D 996mA_2D00_DONGTAI.xlsxe2e.ti.com/.../CH1_2D00_COM26_2D00_225mA_2D00_75_2D00_1.16A_2D00_DONGTAI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此测试之前、请将您编写的配置文件附加到电量监测计上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了 FS 故障。

    e2e.ti.com/.../ECMM_5F00_with_5F00_Cal_5F00_230403_5F00_Rc225_5F00_Trise.gm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据提供的日志文件调整了高温和低温调整表。

    请使用此配置: e2e.ti.com/.../ECMM_5F00_with_5F00_Cal_5F00_230403_5F00_Rc225_5F00_Trise_5F00_Rb0411.gm.fs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    比较原始 ECMM 文件后、我有以下问题、请帮助我确认

    1、这些寄存器发生变化的原因是什么?

    2、是否会影响室温预测?

    3.是否有其他影响?

    4.在下面的图1中、启用快速 SOC 收敛更改为禁用、原因是什么? 有什么影响?
    5 μ s 在、的图3中、CC CAL 已发生变化、这是什么原因? 是否需要在我们的器件上对其进行重新校准?

    图1

    图2

    图 3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:这些变化会影响测量仪表在80°C 和0°C 时调节电池电阻的方式

    第2章:不是

    #3:我禁用了快速电阻调节,因为如果温度极高(80°C ),这可能不起作用。 这将影响电量监测计在所有用例中接近放电结束时计算 SOC 的方式、而不仅仅是80de.c。

    #4:见#3

    #5:这是我的设置中的 CC CAL。 您无需重新校准、只需用 CC CAL 替换即可。 请注意、CC Offset 将始终变化(在您的电量监测计上也是如此)、因为电量监测计将自动校准其偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在0°C 环境中使用优化的 FS 文件进行了测试、以确认 SOC 跳变问题仍然存在、请参阅附件和下图以了解测试结果。

    e2e.ti.com/.../CH2_2D00_COM14_2D00_3v_2D00_225mA 2D00_0414fs_2D00_0_2D00_20mA 996mA_2D00_DONGTAI.xlsx

    测试1 ,测试2  

    请帮助我们解决该问题。

    以及关于 FS 更改的一些问题。

    1.在0℃ 测试中出现这些 SOC 跳转问题的根本原因是什么?

    2.如前所述、已禁用快速电阻调节、关于此快速电阻调节、我们想知道的是、电量监测计在哪个周期执行快速转换、以及它如何执行快速转换?

    3. 是否有任何新的更改来改善这一问题? 新的更改是否会产生任何其他纹波影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1: 您的配置中唯一的区别是保留容量吗? 在这两种情况下、如果您使用我之前连接的配置、则电量监测计应估算在510mA (测试1)或735mA (测试2)附近。

    测试1 FCC:

    测试2 FCC:

    在日志文件中、测试1的 FCC 为974mA、而测试2的 FCC 为1231mA Thee 这就是问题所在。 配置电量监测计的方式会导致 FCC 过高。

    请注意、配置中的 temps[1]为10、这意味着主机必须将温度写入测量仪表。 您的日志文件中的温度列是您实际从电量计中读取的温度列吗? 监测计不会根据您的配置测量温度。 因此、如果您写入的温度不正确、将无法获得正确的监测结果。

    即使我将温度设置在30°C 左右,实际的测量仪也不会估算1232mA 欧博测试2的温度:

    -->请确认您对电量计进行了正确的编程。 我建议在转移到您自己的平台前使用 bqStudio 来测试配置。

    #2:快速电阻调节是一种计算高放电水平电芯电阻的方法,使用测量电阻/存储电阻的比例因子调节整个电阻表。 在我们知道配置基本正确的许多情况下、这将起作用。 但在配置的开发过程中它没有什么用处、因为它屏蔽了因配置错误而导致的电阻错误、因此我禁用了它。