This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061-Q1:TPS54061-Q1-超级电容充电

Guru**** 2508905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061-Q1, TPS54061, LMR36503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216442/tps54061-q1-tps54061-q1-super-capacitor-charging

器件型号:TPS54061-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS54061LMR36503-Q1

我正在设计一个直流-直流转换器、用于值为 20F 6V 的超级电容器充电器。 它从12V 电池获取输入。 本设计采用 具有电流限制功能的 TPS54061-Q1器件。  

我想知道这是不是一个正确的选择?

开始时是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS54061似乎非常合适。 一个关键之处在于、它的运行具有逐周期电流限制、而不是断续模式。  

    不过、也可以考虑使用 LMR36503-Q1、其中集成了其内部补偿、这可能会对器件的动态行为产生负面影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你马歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Joseph。