This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:输出电压精度

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820, TPS543620, TPS544C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217045/tps543620-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS543620
主题中讨论的其他器件:TPS543820、、 TPS544C26

大家好、

我们计划将  TPS543620/TPS543820 用作仅允许电压容差高达2.5%-3%的几个电源轨的电源。  TPS543620的电压基准精度为0.5%、但 我想知道器件的实际输出电压精度是多少、以确定它是否符合我们的规格。

是否有办法 根据电压基准精度计算输出电压精度、至少对于该特定器件是如此? 从我所看到的情况中 、通常在稳压器器件数据表的"特性"部分、有时会提供"电压基准精度"、有时会提供"输出电压精度"(例如在 TPS544C26中)。 不确定这两幅图在输出精度方面的对比情况?

谢谢。

泰语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰语

    除了电压基准精度、还有其他几个因素会影响输出电压的整体精度:

    1) 1)反馈分压电阻器的初始精度和温度系数。

    2) IFB(LKG)

    3) 3)从理论上讲、差分放大器的失调电压也会对精度有所帮助、但0.5%基准电压精度中已经包含了这一贡献。

    因此、您可以看到、主要因素是 FB 电阻器的精度。
    这就是 TI 不能提及转换器的 Vout 精度的原因。
    但在模块中、电阻器由内部元件组成、TI 可以指定 Vout 精度。

    如果您在25ppm/°C 的温度系数下使用+/-0.5%的电阻器、则一定会达到2.5%或3%的精度。
    还应将电阻器的值保持在较低水平、从而使 IFB (LKG)不会导致显著误差。

     如果您使用具有50ppm/°C 温度系数和低值的+/-1.0%电阻器、绝大多数功率级仍会满足2.5%或3%的精度要求。
    但在最坏的情况下、两个电阻器可能会导致2%以上的误差!
    因此、一些电源轨可能具有微不足道甚至超出规格的精度。

    希望这对您有所帮助。
    如果是、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    伊扎克·博卢里安