This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:用例-包含3节不可拆卸电池的系统

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216860/bq24617-use-case---system-with-3-cell-unremovable-battery

器件型号:BQ24617

大家好、我正在研究使用 bq24617的电源路径、这与具有1节不可拆卸电池的 bq2417x 相同(SLUSAD2修订版 c 图23)。

系统要求:VIN =15 或20V、Vbat = 12.6Vmax、Ichg = 1.5Amax

是否可以使用 bq24617对充电电路进行如下组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尚未通过 BQ24617尝试此类设计。 这意味着系统电压与电池电压相同。  器件应调节进入感测电阻的充电电流、该电流与系统负载无关。 这应该可以正常工作、但是我之前没有尝试过、建议您根据自己的应用进行测试。  我建议使用 BQ24617数据表中图20这样的配置。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔