This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355DQPR 关于卷带规格

Guru**** 2509495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216335/tps53355-tps53355dqpr-about-reel-specifications

器件型号:TPS53355

订购 TPS53355DQPR 时的卷带规格是什么?
如果一个卷带有2500片、则卷带宽度是 W1 (mm) 15.4[mm]还是12.4[mm]?
数据表列出了 TPS53355DQPR 的两种规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可为12.4mm 或15.4mm、具体取决于组装、测试和包装器件以便装运的组装和测试设施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    这是否意味着两者都可以发货?

    多个组装地点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都可以在任何指定发货时发货。  我认为单个货件不会同时包含两者。