This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:原理图审阅

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213058/tps566235-schematics-review

器件型号:TPS566235

大家好、

我们  在原理图中使用了 TPS566235RJNR 开关部件。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    SCH 看起来不错、只需确保电感器 在电流限制条件下的饱和电流高于峰值电流。  

    谢谢!   

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您的宝贵反馈。 关于电感器、我们所使用的电感 为9A、饱和电流为15A。  我认为这个饱和电流是可以的、如果我错了、请纠正我。

    谢谢。此致、

    - Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    是的、已确认。 电感器正常。

    谢谢。

    南锡