This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62401:同时启用两个转换器时的输出行为

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214626/tps62401-output-behavior-when-enabling-two-converters-at-the-same-time

器件型号:TPS62401

大家好、  

在同时启用双转换器时、哪个转换器会更早地斜升? 还是两个转换器同时斜升?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 山本俊介

    感谢您使用 E2E。

    TPS62401具有独立的控制电路、但为了减小输入 RMS 电流、转换器1和转换器2之间将存在180°相移。

     

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、山本俊介

    如果您没有其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。