This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165DBVR 的 HBM 数据

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216562/tps61165-hbm-data-of-tps61165dbvr

器件型号:TPS61165

大家好、

我的客户计划使用 TPS61165DBVR、他们需要 TPS61165DBVR 的 HBM 数据。

我在数据表中找不到它。 您能提供吗? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您能否向我解释一下"HBM"、以防我误解它。 您是指人体模型吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    可以。 客户需要此信息来构建库。 否则、他们将无法在自己的系统中构建该器件。

    我在数据表中找不到任何与之相关的信息。 您能提供吗? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我只能在我们的数据库中找到 TPS61165的2000V ESD 数据。

    Br

    帕特里克