This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6735:原理图审阅

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213070/tps6735-schematics-review

器件型号:TPS6735

大家好、

我们  在原理图中使用了 TPS6735IDR 切换开关部分。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    原理图与图几乎相同。 15 in 数据表。 因此、对于-5V 200mA 是可以的。  

    查看下图以了解开关电流限制。 输出电流将被限制在1A 以下。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    感谢您提供宝贵的反馈、-5V 时的输出电流小于1A。

    此致、

    - Teja