This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022设计问题

Guru**** 1681120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP20497, TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213806/lm5022-lm5022-design-issue

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: PMP20497TPS23754

您好!

电源板功能是54V 到12V 输出电压的传输。

有5个 PCBA 无法正常生成12V 输出。 经过分析, LM5022断裂, 无法产生12V 输出。  

重新设计新的 LM5022,它们可以正常生成12路输出。

变压器器件型号为 RM6-136、MOSFET 器件型号为 MTE65N20H8。

附加是测试结果,请帮助确认  LM5022的 Vin、Vcc 和 MOSFET 的 Vds 的波形是否正常

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WRGAX28_5F00_1A1G-power-board-issue20230406.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    感谢您发送详细的测试报告。

    观察 Vin 和 VCC 的波形可以看到、启动期间 Vin 存在较强的电压尖峰、该尖峰似乎达到66.8V。
    该值高于器件的绝对最大额定值、因此即使该电压仅持续一小段时间、对器件造成永久损坏也足够了。
    请确保不要超过任何绝对最大值限制、因为我假设这是器件故障的来源。

    要减少启动时的 Vin 过冲、您可以尝试增加 VIN 引脚上的电容、并检查过冲是否变小。

    MOSFET 上的测量结果对我来说似乎很好、但似乎也超出了二极管 D10的额定值。
    为此、我建议更换二极管或重新计算 RCD 缓冲器设计。
    我们提供了一个称为 Power Stage Designer 的工具、该工具具有计算反激式拓扑的 RCD 缓冲器的有用功能。
    您可以从以下位置下载该工具:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加了 启动和关断期间 LM5022 Vin 和 MOSFET VDS 的测试结果。 请参阅相关工作表。

    您能建议我们应该在 VIN 引脚处增加的电容值吗? 然后,我们可以检查 启动时 Vin 过冲的结果。

    thankse2e.ti.com/.../WRGAX28_5F00_1A1G-power-board-issue20230407.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于二极管 D10电压电平问题,我们重新测试并将示波器电压标度更改为50V ,以便进行比较。

    通道1为正、通道2为负。 结果 显示测量存在约3~5V 的差异、请参阅拍出的图片。

    正确的 D10  正 负电压电平如何? 请告知

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    LM5022的绝对最大额定值为65V、如果 VIN 引脚上的电压高于此值、器件可能会损坏。 启动时、测量值显示54V 输入电压测量值具有高过冲、如果对 LM5022施加该过冲、可能会损坏该过冲。 您可以根据需要将 VIN 引脚上的电容增大到高电平、以过滤启动过冲。

    我不了解上面示波器图中的测量值。 请说明您在那里测量的是什么。

    此致、

    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 二极管 D10电压测试、详见下文所附测量说明。 请帮助检查并告知您

    thankse2e.ti.com/.../Diode_5F00_D10-_5F00_test_5F00_explanation20230410.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    D10的电压应力大于100V。 建议使用 ES1D 等200V 二极管。

    VIN 过压应该是 BLM5022损坏的原因。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有以下问题、请在

    1.从先前 Excel 文件的原理图中、您是否打算增加 VIN 引脚处的电容 C32值以检查过冲是否变小?

    2.如果 LM5022 pin1 (Vin)的 Vin 输入电平较大 ,是否直接造成 LM5022 pin4 (Vcc)损坏?  请帮助进行评论。

    请提供有关此变压器 T1规格是否适用于此设计的说明。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte、Feng:

    我们有关于 LM5022 IC  引脚名称 Vcc (编号4)功能的一些问题。

    在 LM5022数据表中,我们发现它有两个版本。 一个 显示2017年12月发布、另一个显示2020年7月发布。 请参阅随附的文件。 我们参考 TI PMP20497设计、从而实现我们的 LM5022设计。

    我们发现引脚名称 Vcc (编号4) 定义为输出。 该功能显示内部高压线性稳压器的输出:必须使用陶瓷电容将该引脚旁路至 GND 引脚。  根据一些 TPS23754 POE 反激式设计结构经验、一般情况下、有一种带 AUX 的变压器来为 Vcc 提供固定电压电平。 Vcc 显示了控制器 IC 内部稳压器的偏置功能、并定义为一个输入。 在  TI PMP20497设计中 、变压器具有与 POE 反激式 拓扑类似的 AUX concept.e2e.ti.com/.../LM5022-_5F00_Vcc_5F00_question20230413.pptx、您可以帮助详细说明 LM5022 Vcc 定义到输出原因吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    1.随时确保输入电压小于65V。 提高 C32可能会有所帮助。  

    2. 我们不能说 VIN 过压会导致 VCC 损坏。

    3.您对 T1有何担忧? 我可以找到 T1的数据表、而  RM6-136仅是核心器件编号。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    重新连接了 T1变压器 RM6-136数据表。 我们 参考  TI PMP20497设计、确保获得我们的设计。

    由于我们 的设计中采用了 RM6-136,因此我们想知道此器件规格是否适合 LM5022设计。

    请告知

    thankse2e.ti.com/.../SPEC_2D00_RM6_2D00_136_2D00_B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    VCC 为内部稳压器的输出。 您还可以从外部向 VCC 施加7.5-14V 电压。

    7.3.1数据表中的高压启动稳压器描述:

    在使用变压器的应用中、可通过二极管将辅助绕组连接到 VCC 引脚。 该绕组必须将 VCC 引脚电压升高到7.5V 以上才能关断内部启动稳压器。 从辅助绕组为 VCC 供电可提高转换效率、同时降低控制器中耗散的功率。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装、  

    到目前为止、在 Vcc 而不是 Vin 发生的所有损坏、在 Vin 发生的根本原因是否有意义?  

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    你是如何确定 "所有损坏发生在 Vcc 而不是 Vin "。 如果 VCC 对 GND 短路、您还应检查 VCC 在运行期间是否高于14V。

    此致、

    冯志