This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5868:功率计算

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216784/lp5868-power-calculations

器件型号:LP5868
主题中讨论的其他器件:LP5861T

我  从 TI 订购了大量 LP5868RKPR。

我正在使用它来控制激光二极管。 它们是单模式830nm 200mW JDSU 5430-J1系列、工作电压约为3V

在工作电压为3V 时、每个二极管的典型工作电流为250mA

请在下面检查我的计算结果:

为了驱动每个 LED、我必须将5个 CS 引脚并联、以便为250mA 提供电流。

但是、由于每个 LED 的正向电压为3V、5868的最大 VLED 为5.5V、如果我为 VLED 使用5V 电源、则每五个并联的 CS 引脚只能驱动一个 LED。 这是因为我无法将2个 LED 串联到每个五个 CS 引脚、因为我无法在 VLED 上提供6V 的串联电压来通过2个串联的激光二极管来驱动250mA 电流。

因此、一个5868总共只能用于驱动3个此类激光二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说、如果在激光二极管中产生光发射所需的正向电压为3V、则5868无法与串联的 LED 配合使用。

    对还是错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:

    是的、的确如此、LP586x 系列不能与 LED 串联使用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、如果您总共只使用1个软件来驱动3个 LED、我想您不必使用 LP5858。

    我想建议您使用我们的最新器件 LP5861T、此器件具有18个电流吸收器、每个电流吸收器可驱动高达125mA 电流。

    使用 LP5861T、只需一个芯片即可驱动9个激光二极管。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP5861T 何时可用? 进行采样? 在开放市场中销售?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP5861T 何时可用? 进行采样? 在开放市场中销售?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP5861T 何时可用? 进行采样? 在开放市场中销售?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP5861T 何时可用? 进行采样? 在开放市场中销售?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP5861T 何时可用? 进行采样? 在开放市场中销售?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:

    我们已经拥有 LP5861T 样片、我们计划于 2023年9月将其推向市场。  

    是的、在开放市场中销售。

    谢谢!