主题中讨论的其他器件:LP5861T
我 从 TI 订购了大量 LP5868RKPR。
我正在使用它来控制激光二极管。 它们是单模式830nm 200mW JDSU 5430-J1系列、工作电压约为3V
在工作电压为3V 时、每个二极管的典型工作电流为250mA
请在下面检查我的计算结果:
为了驱动每个 LED、我必须将5个 CS 引脚并联、以便为250mA 提供电流。
但是、由于每个 LED 的正向电压为3V、5868的最大 VLED 为5.5V、如果我为 VLED 使用5V 电源、则每五个并联的 CS 引脚只能驱动一个 LED。 这是因为我无法将2个 LED 串联到每个五个 CS 引脚、因为我无法在 VLED 上提供6V 的串联电压来通过2个串联的激光二极管来驱动250mA 电流。
因此、一个5868总共只能用于驱动3个此类激光二极管。