This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:查询相关到引脚-11引脚名称 ILIM

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216816/lm5146-query-releted-to-pin--11-pin-name-ilim

器件型号:LM5146

您好、专家:

对于 LM5146、PIN-11 ILIM Webench、建议使用2.1k 和3pF 输入电源48V、输出电源5V 和电流10A。

但在我的方案中、我正在考虑2.2k、带有两个10pF 的串联电容。

我们可以继续这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    选择该电容时、您应该使时间常数 RILIM CILIM·约为6ns。

    因此、最好遵循  Webench、建议电容为2.1k、3pF。

    谢谢

    科林