This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421-Q1:无电流限制

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199772/lm3421-q1-no-current-limit

器件型号:LM3421-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3421

您好!

在我的电路板中、有两个使用 LM3421的相同电路。 目的是分别或同时为两个 HBLED 链上电。 根据 TI 支持建议、我的电路基于器件数据表的图38中显示的电路。

LED 到电源链为:

a) 8个蓝色 Luxeon - 典型 Vf = 2.95V。 总串联电压:23.6V

b) 4个红色 Luxeon。 -典型 Vf = 1.8V。 总串联电压:7.2V

在首次测试后、我们会注意到以下情况。 Vsystem = 8.4Vcc

如果我并联两个电路、则会出现一种奇怪的行为、仅亮起其中一个 LED 颜色。

当 Vsystem = 8.4Vcc 时、从工作台电源流向电路的电流仅受电源电流限制电位器的限制。 如果我移动电位器、LED 电流会升高或降低。  

我认为,如图38电路(数据表),如果我将输入电压从8到28V , LED 电流应保持恒定,对吗?

谢谢你。

乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到一些电路板图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ubiratan、

    请允许我们的专家在48小时内进行研究并回答您的问题。


    此致!


    佩德罗·阿兰戈·拉米雷兹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是"并联两个电路 "? 这是否意味着将 Vsystem 连接在一起?  

    是否有任何测试过的波形要共享?  

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XG:

    是的、两个驱动器的 Vsystem 连接在一起。 请参见下图。 黄线表示 Vsystem 的覆铜。

    我将在下一个回复中发送一些波形。  

    如果您需要任何特定信号、请告诉我。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    非常好、我们将等待您的波形。  

    此致!

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好。  

    请在下面找到 Vsystem = 9V (ILED = 0时的电压)时的一些波形(针对 IC 引脚以及针对负载)。 当我连接4个红色 Luxeon Rebel 的负载时、将350mA 中的防滚翻保护结构(Vsystem ROPS)限制为7V。

    输入电压

    Vcomp

    Vcsh

    弗雷普

    沃夫普

    Vndim

    Vddrv

    Vgate

    Vvcc

    可见

    弗尔斯普

    充电电压

    VLED+(LED 链正极端子中的 V IN)

    谢谢。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、  

    对于情况 a)和情况 b)分别、这两个电路是否都能正常工作?  

    我想知道对于情况 b)、该电路是否可以正常工作。

    b) 4个红色 Luxeon。 -典型 Vf = 1.8V。 总串联电压:7.2V

    由于 Vsystem = 8.4Vcc 高于7.2V 输出电压、因此需要考虑使用降压或降压/升压电路、而不是升压电路。 您共享的电路应无法将 LED 调节到目标电流、因为 HSP/HSN 电压差无法调节。  

    此致、  

    XG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。

    回答您的问题: 对于情况 a)和情况 b、两个电路是否分别运行良好?  

    回答:不、对于两个电路、唯一能限制 LED 电流的是我的工作台电源电流限制。 如果我增大电源电压、LED 电流也会增大。

    ------------------

    我的故障我应该先发送8蓝色 Luxeon 的波形。 抱歉。  

    如果我再增加一个红色 LED、总电压将导致5 x 1.8V = 9V。 考虑到电路将采用两节锂离子电池、7、4V (平均)是否可以继续使用升压控制器?

    ------------------

    请在下面找到8 Blue Luxeon 的波形、案例 A)。

    a) 8个蓝色 Luxeon - 典型 Vf = 2.95V。 总串联电压:23.6V

    我将电源调节到8V、并将图1的0.35mA 中的电流限制为14。

    在图15中、我将电源电流限制增加到了0.700mA。

    当 LED 亮起时、由于工作台电源的电流限制、Vsupply 降至7.1。

    图1:VIN

    图2:Vcomp

    图3:Vcsh

    图4:Vrct

    图5:Vovp

    图6:Vndim

    图7:Vddrv

     

    图8:Vgate

    图9:Vgate (缩放)

    图10:Vvcc

    图11:VIS

    图12:Vhsp

    图13:Vhsn

    图14:VLED+

     

    图15:Isupply=0时的 VLED+、70mA

    对于此信号、我已将电源电流限制增加至0、700mA。

    谢谢你。  

    乌比拉坦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ubiratan、

    可以、如果再添加一个 LED (或放气电阻器)、则可以使用升压电路。

    根据原理图、您似乎将 LED 电流设置为大约1.4A。  

     =(1.24/0.07)* (1/12.4)

    = 1.43A。  

    假设电源效率 Eff 为85%、PWM 调光占空比=100%、Vin=8V、则输入电流 Iin 将至少为 ILED * Vo/Vin*(1/Iin Eff)= 1.43 *(23.6+0.124)/8/0.85=5A。  

    请增大输入电流限值、以提供足够的能量且不会进入电源 OCP 模式。 请重新测试、如果有任何问题、请告诉我。  

    此致  

    XG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。

    感谢您的解释。

    由于我需要 ILED = 0.7A、我已将 Rhsp 和 Rhsn 更改为470R。  

    =(1、24/0、07)*(470/12、4)

    = 0、67A

    但在 使用8个串联的蓝色 LED 测试电路板时、输入电压= 8V、线圈电流不限于0、7A。 如果我增加电源电流限制、此电流将达到2A。

    等待解决方案。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ubiratan,  

    这话什么意思? 是输入电流还是 LED 电流?  如果为输入电流、则可以根据上述计算结果进行计算。  

    您是否可以进一步放大图9:Vgate (zoom)、如2us/div? 甚至是1us/div?  

    此外、从 VIS 和 Vcomp 波形来看、升压似乎未稳压。 VIS 达到245mV 并进入逐周期电流限制。 因此、Vcomp 始终高达4.8V。  

    电路板电源是否有长迹线? 请尝试增加电源电流限制和/或增加输入电容、以便 Vin 在调光期间不会下降太多。  

    您是否还可以使用电流探针来观察流入33uH 电感器和 JD2的电流? 这有助于了解准确消耗了多少电流。  

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。

    借助全新的470R 电阻器并提高电源电流限制、我们可以在 LED 中达到0.7A!!!

    现在我们可以继续执行性能测试!!

    感谢您的关注!!!

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。

    驱动器在8V 输入下工作。 我需要驱动器从6V 开始工作。

    我曾尝试移除 UVLO 分压器的电阻 R18、以检查其是否正常工作、但驱动器在低于8V 的电压下无法正常工作。  

    你的建议是什么?

    谢谢你。

    乌比拉坦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试将检测电阻 R31 0.06减小至较小的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。

    我尝试了一些电阻值。

    0.06 欧姆和 0.04  欧姆>驱动器以8V 电压开启、以7V 电压关闭(两个电阻器、行为相同)  

    0.02欧姆和0.01欧姆驱动器运行不正常。  

    谢谢。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请添加图18所示的补偿电路。 补偿电路。 请参阅8.3.8控制环路补偿中的详细信息

    2.当您需要驱动器从6V 开始工作时、您是否意味着该器件在 VIN=6和 Vo 接近6V 时根本不切换、也不高于20V?  

    3.加电期间能否帮助捕获波形?  您是否可以进一步放大图9:Vgate (zoom)、如2us/div? 甚至是1us/div?  

    4.在上电过程中还请采集电感电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。

    1.您建议我开始测试的值是什么?  

    2.我需要驱动器以6V 开始工作、因为这是2S 锂离子电池在几乎放电时的条件、据制造商介绍。 因此、当电池的总串联电压为6V 时、驱动器需要开始工作、为8个串联的 HBLED 供电、电流为0.7A。

    请找到 Vgate 和 Vinductor 的波形。 我无法获取电感器电流。  

    VIN=9,3Vcc  ,  ILD=0,7A  , 8蓝色 HBLED

    VGATE

    电感器

    电感器-上电

    谢谢!

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您可以尝试 RFS = 10和 CFS = 0.27uF 作为起点、并在需要时对其进行微调。  

    但是、电路似乎已经工作、PWM 很稳定。  

    2.  VIN=9,3Vcc 看起来不错。  

    如果您需要驱动器以6V 的电压开始工作、请设置 Vin = 6V、并测试加电波形以查看它是否工作。 如果不起作用、可以先降低输出负载再尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。

    无法使驱动器在较低的电压下工作。 还有其他建议吗?

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3421可以支持低至4.5V 的电压。 您可以使用 VIN 上升沿作为触发器来捕获 VIN/栅极/VLED/SW 节点等、以查看会发生什么情况。  

    此致、  

    XG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XG、

    请帮助我们选择其他能够解决我们问题的 PN。  

    我们将改变 LED 链、以尝试找到更容易使用的 IC。 因此、我们将获得以下 LED 串联电压。  

    LED 案例1:Vseries = 8、4Vcc (最大1A)

    LED 案例2:Vseries = 11、8Vcc (最大1A)

    LED 案例3:Vseries = 11、6Vcc (最大1A)

    LED 案例4:Vseries = 1.2、2Vcc (最大1A)

    LED 案例5:Vseries 总计= 1.2、2Vcc (500mA 最大)

    LED 案例6:Vseries 总计= 9、6Vcc (500mA 最大)

    我们需要考虑两节锂离子电池的最小输入电压= 5、5V。 在这种情况下、我们将此电压视为最小放电电压。 它们充满电时的电压为7、4V 至8、4V。

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、LM3421是具有适当设计的合适器件。 TPS929601等其他选项、但与 LM3421非常相似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XG:

    请找到电源中不同电压对应的波形。

    Vsource = 8、0V

    输入电压 x VGATE

    输入电压 x VDDRV

    输入电压 x VLED

    现在、当 Vsource = 7、0V 时、

    输入电压 x VGATE

    输入电压 x VDDRV

    输入电压 x VLED

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路似乎根本没有切换。  

    请将 R18增大到大约2.6k、以避免尝试 UVLO 保护。 下面的电路将 UVLO 设置为8V。  

    此外、您需要在输入侧添加大容量电容器、以减少上电期间的电压骤降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。  

    我在输入端多增加了一个4.7uF 的电容器。 此外、还将 R18更改成了3k。 请找到不同 VSOURCE 的波形。

    当 Vin 等于或低于7V 时、ILED 降至0.4A、并能从电感器中听到高频噪声。  

    当 Vin 等于或低于5.5V 时、驱动器不会开启 LED。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要优化输入电源。 Vin 上存在显著的压降、会使器件进入欠压保护状态。  

    请减少电源布线、使电源/(或电池)尽可能靠近输入。  或使用接近输入电压的稳压电源、以确保输入电压始终高于设置的 UVLO 电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XG:  

    电路在5.5Vcc 前工作。 并联连接两个电源并增加电缆宽度解决了问题。 电感器很热、但我还没有执行温度测量。  

    现在、我们将使用不同的 LED 执行更多测试。  

    另一个问题。 对于从100mA 到400mA 的电流,您建议使用哪种驱动器 IC? 两者的输入电压相同。 LED 链总串联电压在9.6Vcc 至24Vcc 之间变化。  

    谢谢。

    乌比拉坦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以知道应用是什么吗? 您预期的调光模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XG。

    相同的应用、但适用于具有较低功耗的 LED。  相同的 PWM 调光模式。  

    是否有可能在该电流范围内使用 LM3421、甚至比低功率驱动器更昂贵?

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑具有集成 PFET 的 TPS92643等。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XG、

    很抱歉、我忘记告诉大家、该驱动器需要是降压/升压转换器、在输入电压为5.5Vcc 的情况下工作。

    谢谢你。

    乌比拉坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、LM3421应该是很好的解决方案。