This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:UVLO 引脚是否可以悬空?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214739/tps23523-can-uvlo-pin-be-floated

器件型号:TPS23523

大家好、

我是 FAE Jayden、我的客户使用的是 TPS23523、他们不想使用 UVLO 功能。 是否可以将 UVLO 引脚悬空以禁用 UVLO 功能?

或者 UVLO 引脚内部有一个电流源、即使该引脚悬空、UVLO 功能仍然可以正常工作? 谢谢。

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jayden、

    感谢您的联系。 我们今天将与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢! 期待您的回复!

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    UVLO 引脚无法保持悬空。 UVLO 引脚需要连接至 VCC 引脚、以禁用欠压锁定功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 它可以解决我的问题。

    BRS

    杰登