This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200-Q1:pH 负电压规范。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216663/tps560200-q1-ph-negative-voltage-spec

器件型号:TPS560200-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS560200

大家好、

TPS560200数据表中的 PH 负电压规格为-2V/10ns。 如果客户系统最坏情况下的测试结果为-0.8V/40ns、您是否有任何风险?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:  

    由于10ns 瞬态指标是一项更严格的规格、因此很难判断是否仍然存在一些风险。 我会在内部检查并 及时与您联系

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Scarlett、

    请向我发送电子邮件(miranda-gu@ti.com)。 让我们通过内部电子邮件讨论该案例。 谢谢。