This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92074:BUCKBOOST 模式电压值选择

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216376/tps92074-buckboost-mode-voltage-value-selection

器件型号:TPS92074

您好:

太糟糕了,早期的帖子没有通过。

在 TPS92074芯片中、 可执行计算以获取降压/升压模式。

但如何设置输出电压呢?

是此处的意思、即"降压/升压"、这样输出电压既可以低于 AC 最小值、也可以高于任何峰值...通过某种反馈方法设置。

但这还不清楚。

另一个有趣的现象是在降压/升压模式下、d/s 显示的是与整流输出上的阴极连接的 LED。这意味着漏极电压始终高于整流输出。 那么、如何实现降压模式呢?

是否可以使用具有宽输出电压的 TPS92074 -我们期望这一点应通过可变分压器来设置。 例如、我们正在驱动一个灯串中包含未知数字的 LED:但我们知道最小值和最大值。 例如,输出将在50V 到150V 之间变化,其中 CC 在负载。

这可能需要另一个控制器?

感谢您对此事的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    说实话、我不熟悉这个器件、这是因为这个器件实际上是一个旧器件、并且不是由我们的产品线设计。

    请给我一些时间,我要看一下。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师:

    但您也可以推荐一款较新的器件:我们仍在选择:更喜欢 PFC+ bb 组合、它具有自动选择输出电压并控制输出电流的功能。 实际上、具有 PFC 输入的 SEESM ZETA 将是最优选的解决方案。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    抱歉、我们的发展蓝图中目前没有此类 PFC LED 驱动器。

    此致、

    周老师