This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:散热焊盘连接

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216597/tlc59283-thermal-pad-connection

器件型号:TLC59283

您好!

我们将更新一个旧设计、 对 TLC59283的 GND 连接(QFN-24封装中的引脚22)进行滤波(可能是出于 EMI 原因)。 在该设计中、散热焊盘连接到同一网、这意味着与其相连的热质量远低于连接到常规 GND 平面时的热质量。 数据表提示这是可能的:"散热焊盘未在内部连接到 GND"。 但是、注释仍是:"散热焊盘必须通过印刷电路板(PCB)布局连接至 GND。" 我认为这实际上是为了说"散热焊盘必须连接到平面"、而不意味着任何类型的电气约束。

是否允许在继续对 GND 引脚进行滤波的同时将 EP 连接到 GND 平面?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我不是很明白您的意思、您能用一些图表来说明您的问题吗、这将会很有帮助!
    此外、在进行 PCB 布局时、散热焊盘需要连接到地。

    谢谢!

    伊夫·李