This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5524:仅使用一个通道、避免使用微型过孔

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5524, LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216237/lp5524-use-only-one-channel-and-avoid-using-a-micro-via

器件型号:LP5524
主题中讨论的其他器件: LP5009

您好、TI 团队、

我的设计中有2个 RGY LED。

每对 LED 颜色始终处于活动状态(红色与红色、绿色与绿色、黄色与黄色)、并且每种颜色始终处于单独活动状态(例如、红色永远不会与绿色处于活动状态)。

此外、每种颜色都需要不同的恒定电流、因此无需进行调光。

因此、我考虑使用3个 LP5524 IC、每个 IC 对应不同的 LED 颜色、并使用 ISET 限制电流、从而无需 PWM (100%占空比)。

我的问题是:

1. 这款 IC 的寿命预测是什么?  是否推荐在新设计中采用?

2.是否有建议使用另一个具有2个而不是4个 LED 通道的 LED 驱动器?

3.为了使 PCB 尽可能简单,我希望避免在中间的 VIN 引脚上使用微孔。 假定 D1B 和 D2B 中未连接任何 LED、将 D1B 与 VIN 短路的后果是什么?

谢谢!

埃维哈伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题:

    是否存在等效的 IC、它是灌入电流而不是拉电流 ? 即支持共阳极 RGY LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avihay M ü,

    很高兴听到您的声音!

    我,您的要求,我强烈建议您使用 LP5009 Δ I、它是一个灌电流驱动器、每9路输出具有高达35mA 电流。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    对于 LP5009、与3种颜色相关的输出可以由每个颜色组控制、我认为这是您的应用的一个很好的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ives Li:

    非常感谢您的回答。

    LP5009 看上去确实更适合我的应用。

    您能否分享 是否建议将其用于新设计、并确认此 IC 预计不会淘汰?

    谢谢。

    埃维哈伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    当然、LP5009是我们的明星产品之一、它基于最新的制造技术 LBC9。

    所以、不要担心过时问题。

    谢谢!