This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3856:FPGA 器件的电压轨

Guru**** 2765945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54, TPS7A53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216730/lp3856-voltage-rail-to-an-fpga-device

器件型号:LP3856
主题中讨论的其他器件:TPS7A53、TPS7A54

您好!

你好。

如果 建议将 LP3856ES-2.5/NOPB (2.5V/3A)用于 FPGA 器件的电压轨?

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    在基本层面上、该器件可以正常工作、但它将取决于 FPGA 的重要规格(即 PSRR、噪声、输出电压精度)。 如果它们有这些类型的要求、那么我们可以评估这一点。

    我建议查看 TPS7A53或 TPS7A54。 这些器件更新、效果更好、并且成本更低。

    此致、

    尼克