This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:热关断温度低?

Guru**** 2510205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211012/bq51222-thermal-shutdown-temperature-low

器件型号:BQ51222

我无法让 BQ51222在85°C 以上运行、而数据表中将125~155°C 列为关断温度。 我没有使用外部 NTC、而是使用10k 电阻器、正如前面的主题"BQ51222:LPRB Excel 工具(再次)"中推荐的那样。 我使用 IR 摄像头和 K 型热电偶测量了(DSBGA-42)封装的顶部、但他们似乎都同意。 芯片和封装顶部之间是否真的存在40~70C 的差异? 或者内部温度感应是否可以关闭这么多?

(注:我目前仅测试了2块 PCB、样本量小可能是此处问题的一部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否描述测试以使装置温度达到85°C:

    1.) 该器件是否处于温度室中?

    2.) BQ51222是否带载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试室外部、它在加载时只能达到~85C (注意:它没有达到标称的1A 输出、但这很可能是线圈设计不良(高电阻)造成的)。

    在~85C 的温度室中、即使没有负载、也会发生故障。 它难以维持输出电压、通常会使(内部)输出使能关闭(VOUT 引脚上无电压)、同时通过 I2C (VOUT 状态 RAM 寄存器)报告良好电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在检查这一点、下周早些时候应该会有更新。

    您已确认 BQ51122正在向发送器发送过热故障、它应该会关闭并显示故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法确认发送器是否收到过热故障(我无法访问 Qi TX 开发套件)。 BQ51222是否有某种方式指示过热故障? 也许我可以在 Qi 发送前使用标头寄存器或专利数据包寄存器拦截它吗? (TX 关闭后、无法再访问这些寄存器、因此需要相当严格的时序)。

    至少值得一提的是、无论负载连接到 Vout 引脚上、以及无论 Qi TX 器件温度如何、当封装辐射~85C 时、RX 都好像关闭了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经在实验室中检查了热限值、使用100mA 输出单元可以达到125°C。  热关断高于此点。  我已验证它会恢复。

    另请注意、TX 端将设置一个红色故障 LED 指示灯、但不会重启、需要下电上电。  您的 TX 是否发送了任何故障指示(故障 LED)?  要重新启动、TX 是否需要回收电源、或者移除 RX 并重新置于 TX 上?  

    "BQ51222是否有某种方式指示过热故障?" --- TX 将关闭,电源被移除,BQ51222不会保留任何信息。

    TX 通常在待机状态下保持开启并保留一些信息。  但这会因制造而异。

    关于 PCB、您能告诉我些什么?

    在线圈和 AC1/AC2之间的谐振电容器中使用哪种类型的电容器?

    您有多少 PCB 显示了这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件关断时、您能否发送 RECT 电压的示波器捕获?  

    需要看到通信包、如果是热、我们将看到数据包几乎紧随其后发生 TX 关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息(和坏消息):

    我的硬件决定按预期开始工作、使用2个不同的样本、在~150°C 时、两个样本都输出完美的5瓦功率、因此我必须使用热风枪手动加热它们。

    需要注意的是、我更好的样本在~70C 时输出5W、而我的原始样本在5W 时输出90C。 但至少现在达到5W 标记,以及在85°C 以上没有任何故障迹象。 我可能需要说明的是、在这些测试期间、PCB 线圈(I DESIGN)的温度升高到70~75C、但由于制造商的限制、这是将该柔性 PCB 上的铜切换到0.5oz 铜的预期结果。

    不幸的是、这意味着 TI 从不承担责任、并且我自己的设计和/或制造存在问题。

    下面我添加了一些背景结果(如 PCB 图片、电路截图、带示波器屏幕截图和热像的 Word 文档)。

    我很遗憾在一个问题上浪费了你们的时间,这一问题最终证明是我自己的过错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新、很高兴听到您了解问题。  我对 PCB 线圈的体验不是很好。  我们尝试了一些设计、它们仅限于尺寸不是很重要的较低功耗。

    我将使用 PM 功能与您联系、如果需要、您可以在私人消息中分享信息。