This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1:适用于高电压电池组的从 BMS 设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616, BQ79616EVM-021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216615/bq79616-q1-bq79616-q1-slave-bms-design-for-high-voltage-battery-pack

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616BQ79616EVM-021

使用 BQ79616-Q1 IC 从事 BMS 设计。 电池组电压为336V。  

  • 该 IC 是否支持稳定配置? 如果需要、请告知我们该 串联电池的最大数量。 我们正在设计一个包含144节 串联电池(LTO)的电池组。  
  • 到目前为止、 一旦我们开发了解决方案并获得认证、我们就一直在为 IC 的可用性而苦恼。 我们无法频繁更改设计。 请告知将来的供货情况和采购。  
  • 如果可用、请分享评估板链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    感谢您与我们联系! 我们的每个 BQ79616最多可管理16节电池(最高80V)。 借助我们的 EVM、您最多可以 堆叠35个 BQ79616EVM 模块、这样最多可以打包560节串联电池。


    BQ79616EVM-021产品网站中提供了有关该评估板的更多信息。

    此致!

    费尔南多·多明格斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    关于供货和采购、您能否通过 issac.hsu@ti.com 单独向我发送消息

    为此、我们可以脱机工作。

    非常感谢!

    此致、

    Issac。

    营销经理