请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件: BQ79616、 BQ79616EVM-021
使用 BQ79616-Q1 IC 从事 BMS 设计。 电池组电压为336V。
- 该 IC 是否支持稳定配置? 如果需要、请告知我们该 串联电池的最大数量。 我们正在设计一个包含144节 串联电池(LTO)的电池组。
- 到目前为止、 一旦我们开发了解决方案并获得认证、我们就一直在为 IC 的可用性而苦恼。 我们无法频繁更改设计。 请告知将来的供货情况和采购。
- 如果可用、请分享评估板链接