This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:仅降压模式下的 TPS55288

Guru**** 2531260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214376/tps55288-tps55288-in-only-buck-mode

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件:UCC28782

您好:

我们有一个设计中的纯 USB C PD 模块-它由 UCC28782固定输出模块供电-我们之前已经对此进行了讨论...
 I2C 系列中是否有在纯降压模式下运行的命令?在这种情况下、可以非常高效地使用内部开关、而不是使用创建降压/升压配置的2个外部开关?

请参阅该连接的附件 ppt。

任何引脚功能均无冲突:但 I2C 应能够在降压模式下运行2个内部开关。

我们非常感谢您的任何评论。

蒂恩克斯

-r

e2e.ti.com/.../TPS55288_5F00_BUCK_5F00_INTERNAL.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    感谢您联系 E2E。 我有一些需要检查的问题:

    1.输入电压范围和输出电压范围是多少,最大输出电流是多少?

    2.此设备是否只需要在降压模式下运行?

    内部 MOSFET 为升压侧 FET、外部两个开关为降压侧 FET。 运行模式(降压/升压/降压-升压)可由器件检测自动设定并且不能由 I2C 设定。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce:

    感谢您发送编修。

    请允许我继续讨论此配置。

    平心而论、升压或降压不在 I2C 的控制空间中。

    但是,配置 B 或 BB 的:设备检测"机制是什么?

    我认为电感器相对于两个开关的位置强制使用这种拓扑! 输出的地址

     

    点。 请参见附属文件,1979年由 Caltech 的 Cuk 出版。 在实际情况下、如何获得上部开关驱动器非常重要。 幸运的是、Boot2可用于连接到两个交换机之间的公共节点。 这种连接的拓扑将强制电感器对节点电压进行积分、从而在该电感器的非开关节点产生低纹波直流平均值。 则反馈网络是相同的。 此外、在没有 BB 零位置的情况下、补偿大致相同、可在降压模式下进行寻址。 让我知道你对这个解释的看法。 e2e.ti.com/.../topological_5F00_graph_5F00_bb_5F00_buck.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    运行模式由 Vin/Vout 电压比检测、然后确定此器件是否应在降压/升压/降压-升压模式下工作。

    恐怕我不明白您的意思是"强制拓扑"、"boot2可用于..."。

    总之、该拓扑就是下面所示的四开关降压-升压拓扑。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce:

    Thnx 的审查。

    根据图11b、对称性允许使用内部开关进行降压……Vc 是输入、降压输出将跨越 VG 所在的位置。

    如果我们有机会测试它、我们将会。

    在现在的设计中,我们需要有 buckboost ..这个问题现在是有争议的。

    R