This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92643-Q1:使能和器件延迟

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214151/tps92643-q1-enable-and-device-delay

器件型号:TPS92643-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92515

大家好、

我正在考虑连接 LED 驱动器。

我有两个理由。

1. 使用 UDIM 开关时的延迟时间是多久? 是 tUDIM (RISE)吗?  如果是、请告诉我 Min 和 Max。

2.将信号输入两个 IC 时,设备之间的延迟时间是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:小林山、

    因为星期五是美国的假日,所以很抱歉耽误了时间。

    我已分配了相关工程师来帮助解决您的问题。  

    此致!

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotsugu

    我不清楚第二个 TPS92643是如何由第一个 TPS92643供电的。  这没有任何意义。  你要做什么?  TPS92643是一款3A 恒流降压转换器。  如果每个642都连接到输入、而每个降压转换器的 UDIM 连接在一起、则延迟将最短。   

    另外、您的图中未显示连接到 GND 的 LED 二极管。  请确认是否符合预期。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FHOUDE:

    您的图正确无误。

    我需要对齐两个 LED 灯串的发射时序。

    因此、我想估算来自控制信号的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是执行 PWM 调光、还是仅使用 UDIM 来启用通道?   

    延迟应该相当短、但我们有一个软启动序列、因为 COMP 电容器在第一个脉冲期间充电。  延迟是 COMP 电容值和 IADJ 设定点的函数。  这仅发生在 PWM 调光期间的第一个 UDIM 脉冲上。  PWM 调光期间的每个后续脉冲都将立即启动、因为 COMP 电容器在 PWM 关断期间断开、这意味着 COMP 悬空于 GM 放大器的输出端、然后快速启动并快速进入稳定工作点。   

    如果您只给我一个要求、以便我知道这是否会成为问题、那么这个问题可能会更容易回答。  

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解了一个软启动序列。

    如果是串联配置5个 LED 很简单、但需要升压转换器。

    我想设计小尺寸、因此我选择了包含 FET 的降压转换器。

    但2串之间的照明时序差异对于我们的光学分析至关重要、因此我想估算 IC 之间的延迟时间。
    系统停机时间很长、我打算使用 UDIM。
    还有其他建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器的初始软启动可能随 COMP 使用的电容的函数而变化。   

    在本例中、电流消耗约为73us。   

    由于 COMP 电容器已充电并立即启动、因此后续的每个 UDIM 高电平将具有小得多的延迟。  在此示例电路中、延迟约为230ns

    您可以通过降低 COMP 电容来缩短软启动时间、但也有限制。

    -弗朗西斯·豪德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想要反应更快的信号、则可以使用 LM3409或 TPS92515。