This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50器件类型

Guru**** 2580505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2, BQ40Z50-DEVICE-FW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216055/bq40z50-bq40z50-device-type

器件型号:BQ40Z50

您好!

我已检查随附的器件型号、硬件版本、固件版本和固件版本。  BQ40Z50有2个版本、即 BQ40Z50-R1和  BQ40Z50-R2。

如何知道它们是否是最新的? 这些结果的意义是什么?

如何知道我使用的器件是  BQ40Z50-R1或 BQ40Z50-R2 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim。

    R1和 R2的固件版本不同。 R1 MSB 为0x01。 R2 MSB 为0x02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R2的器件型号、硬件版本和固件版本如何?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还注意到了 bq40z50-R2 、bq40z50-R4、bq40z50-R5 。  

    它们是否具有具有不同固件的相同 HW IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有硬件都是相同的、并且将返回相同的器件型号。 固件版本特定于固件版本。 硬件版本从硬件返回、因此可能会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)在刷写 v3.09固件之前、硬件版本为0x01。

    刷写 v3.09固件后、硬件版本为0xA3。 请参阅随附的 图。

    使用相同的 IC、我认为硬件版本应该与不同的固件版本相同。  

    但我有不同的硬件版本。 您能帮助澄清一下吗?

    2) 2)在 TI 网站上、有2个适用于 BQ40Z50、BQ40Z50-R1和  BQ40Z50-R2的不同链接。

    这2个 BQ40Z50 IC 之间有何区别? 是否仅采用不同的 FW? HW IC 有何不同之处?

    BQ40Z50-R1数据表、产品信息与支持| TI.com

    BQ40Z50-R2数据表、产品信息与支持| TI.com

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    返回的硬件版本可能会被固件更改。 该值通常用于 TI 端的可追溯性。

    IC 是预先编入特定固件版本的独立可订购器件型号。 您可以使用其中的任何一个、并在其中对 BQ40Z50-DEVICE-FW 固件进行编程。

    指向所有固件版本的链接 https://www.ti.com/tool/BQ40Z50-DEVICE-FW

    默认情况下、它会显示最新版本、但有一个指向"所有版本"的链接