This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:负载电流下降且二极管仿真开启时的输出电压过冲

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216522/lm5141-q1-output-voltage-overshoots-when-load-current-falls-with-diode-emulation-on

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141

您好!

我们使用 LM5141-Q1作为前置稳压器、输入电压为10V 到32V、输出电压为3.3V

我们观察到、我们在 4A 下具有3.3V 的稳定输出、并且我们将 ECU 置于睡眠模式、其中3.3V 的负载根据-20mA 而言非常低

当触发睡眠模式时、可以看到 LM5141的输出电压在一段时间内过冲至5V、目前我没有看到在节点处进行开关

由于这种过冲故障在 PMIC 中触发并关闭、您能就这一问题提出建议吗?

通道4/绿色是输出电压、您可以看到电压为3.3V、过冲至5V、并观察开关节点以及通道3 (蓝色)、其在2.5秒后关闭、时间刻度为500ms/div

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shashwat:

    您能否附加一个设计原理图。

    此外、当您将示波器拍摄到开关节点时、请勿使用 FLT。

    您能重新聚焦并放大恰好在 VOUT 上升时的区域吗?

    -奥兰多