This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:bqStudio 不支持?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO, BQ27320, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215478/bq27427evm-not-supported-in-bqstudio

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27427BQSTUDIOBQ27320EV2400

我想使用 bqStudio 测试 BQ27427 (EVM)、但似乎尚不受软件支持。 我是不是错过了什么? 我们如何使用/评估此芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jure、

    我希望它在最新版本中受支持。 https://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-TEST

    如果没有、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两个版本(稳定版和测试版)、但其中任何一个版本都不支持。 我已经检查了两个:"支持的产品和硬件"列表下的下载(https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO#downloads )和实际的软件菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jure、

    我认为您需要的是一个尚未发布的更新版本。 我将尝试获取一个时间轴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    独立使用芯片、没有专有工具、由于文档不足、实际上是不可能的。 BQ27427的所有文档都建议或假定使用 bqStudio。 但即使是 bqStudio 也不支持。 这应该是怎么工作的?!

    更不用说 bqStudio 的假设非常痛苦和有限。
    程序员的唯一参考点是不完整的 TRM。 这次培训涉及有用的 I2C 事务示例(第4章、第8.5章)和正确的 DataFlash 表(与 BQ27320 TRM 不同)-感谢提供此信息的人。 但对于固件工程师使用此芯片、所需的信息仍然不够。 换言之、缺乏入门指南和完整、准确的文档是非常令人沮丧的。

    P.S.@Sirish 请不要将此视为个人攻击、只想分享我的挫败感、希望事情最终可能得到改善
    P.P.S:用户可通过从菜单中选择 bq27426G1来使用 bq27427 + bqStudio + EV2400 (以防有其他沮丧的工程师尝试使用芯片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jure、

    可能需要一段时间才能发布 bqStudio、因为它发现了一个问题、需要花费很长时间才能解决。