This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:Battery Management Studio 中的电流显示

Guru**** 2810845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216097/bq34z100evm-current-display-in-battery-management-studio

器件型号:BQ34Z100EVM

假设施加负载前的电压值为26000mV。

施加2A 负载会导致电压值缓慢下降。 
当负载被移除时、电压值返回到26000mV。

这一系列操作是否正确?
我认为奇怪的是、电压值返回到原始电压值、因为它未充电。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压是否可以恢复到预放电值取决于电池在2A 放电之前所做的工作。 如果电压未从先前的放电中完全恢复、则可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish。

    当电池电量为100%时、施加2A 负载、但返回电压值。 
    这一系列操作是否正确? 

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我没有看到过这样的电池:在放电之前充电时、放电后电压快速返回到预放电值。 但如果电池单元具有非常平坦的曲线、则可能会出现这种情况。