This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1的 PSpice 仿真中出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210161/lm5146-q1-issue-in-pspice-simulation-of-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1

大家好、

我正在仿真 TI.com 上提供的 LM5146-Q1的 PSpice 模型。

我已使用产品页面上提供的设计计算表将电流限制设置为15A、即 R (ILIM)= 681 Ω。 (RDS (on sensing))

我的输出电压设置为14.5V 且 R (负载)= 0.6 Ω。

电流不限于15A。 它将高达29A。

请在此推荐。

谢谢