This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV766-Q1:用于 TLV766-Q1的 PCB 热计算器

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV766-Q1, TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216551/tlv766-q1-pcb-thermal-calculator-for-tlv766-q1

器件型号:TLV766-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS745-Q1

大家好、

我们的 客户希望进行  按 PCB 尺寸对 TLV76633QWDRBRQ1进行热仿真?

我找到了 PCB 热量计算器 、但 TLV76633QWDRBRQ1似乎在此工具的器件列表中。
我们可以将 TLV76633QWDRBRQ1添加到器件列表中 吗?或者是否有适合客户机的替代解决方案?

此致、
森田俊明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、您好!  

    感谢您与我们联系。  

    我不确定如何以及/或者我们是否可以将 TLV766-Q1添加到热计算器中。 (我会检查一下)  

    但是、我们可以查看 TPS745-Q1数据表。 该器件与 TLV766-Q1非常相似。  

    还有以下应用手册: 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析(TI.com)。

    作为替代方案、如果客户已经拥有 PCB 布局、我们可以使用 PCB 设计和客户用例条件向我们的热建模组提交请求、以估算器件的热性能。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔