This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS25750, TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212044/tps2553-ibis-ami-or-spice-simulation-model

器件型号:TPS2553
主题中讨论的其他器件: TPS25750TPS3823

大家好、

美好的一天

请帮助提供以下器件的 IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

 

TPS2553DDBVR

TPS23754PWPR

TPS25750DRJKR

TPS3823-33DBVR

TPS53689RSBR

TPS536C9RSLR

 

此致

詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您与我们联系、我们是 TPS2553团队、我将在下周发送给您、谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    附件是 TPS2553 PSpice 模型、您可以参考。

    e2e.ti.com/.../slvm425b.zip

    我将重新分配给 USBC 团队、他们可以提供其他器件 PSpice 模型、谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将获得  TPS25750DRJKR 的仿真模型、并于4/6通过 EOB 进行更新。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    感谢您的快速回复。

    我已经向我的客户传达了这一信息。

    祝你度过美好的一天。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    非常荣幸。 祝你度过美好的一天!

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有用于 TPS25750的 PSpice 模型。 您想用此器件建模什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conner K ö,

    我当时是 TI 销售部门的一位同事想要他、我也不知道他想要做什么。

    TPS23754PWPR

    TPS3823-33DBVR

    TPS53689RSBR

    TPS536C9RSLR

    这些产品不是有模型吗?

    此致

    詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程会根据输入到该线程的器件型号进行路由。 我建议创建一个包含列出的器件的主题、以便将它们路由到相应的团队。 您列出的器件 TPS25750和 TPS2553已路由到我的团队(TPS25750无模型)以及提供 TPS2553模型的团队。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kuno,ñ a

    我当时是 TI 销售部门的一位同事想要他、我也不知道他想要做什么。

    TPS23754PWPR

    TPS3823-33DBVR

    TPS53689RSBR

    TPS536C9RSLR

    这些产品不是有模型吗?

    此致

    詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    实际上这个设备不是我们的团队设备,对不起,我也不知道他们属于哪个团队,让我分配给大卫,愿他帮你,谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    很遗憾、我们没有适用于 TPS3823的模型。  

    希望这对您有所帮助。

    约书亚奥地利