This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:TDA4VH 功率 IC 3x TPS62873 I2C 地址问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215515/tps62873-q1-tda4vh-power-ic-3x-tps62873-i2c-address-question

器件型号:TPS62873-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VHTPS62873

您好、先生!

我看到在 TDA4VH EVM 中使用三个 TPS62873来实现 VD_CPU_AVS 高电流、我的问题是:

1.为什么只有第一个 TPS62873 I2C 连接到 TDA4 MCU 域、另外两个 TPS62873 I2C 下拉至地。 为什么三个 TPS62873 I2C 不连接在一起?

2.与 VDD_CORE_0V8电源轨 TPS62873 I2C 用例相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅  TPS62873器件的数据表。

    此致、

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想、如果没有将 TPS62873的另一个2个 I2C 连接到 TDA4、如果该电源轨有问题、没有连接这两个 TPS62873缺失与 TDA4的电压通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    请阅读有关堆叠配置的 D/S 中的第9.3.17节。  我希望这可以解答您的问题。

    克里斯