This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215725/tl431-tl431

器件型号:TL431

我将修改一个具有两个反向并联齐纳二极管的电路、因此 无论极性如何、它都会产生相同的"大概"压降。  这不够精确、并且需要的电流超出我的可用电流。  我能否以反向并联方式使用一对 TL431、或者我是否需要添加几个二极管来对电流进行布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,你都知道我的意思是逆序列!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您的澄清! 我们将对此进行研究、并将在明天结束时提供最新情况。

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc  

    不建议  持续通过 TL431的阳极端子(-ve 阴极电流)推动电流(这将相当于二极管的正向偏置)。  

     您必须仅支持通过外部二极管的正向电流、并确保其具有非常低的正向偏置电压(< 0.4V)、以便几乎没有通过 TL431的正向电流。  请注意、由于正向偏置操作、TL431不保证可中继性。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的 

    讲解。 我仍不确定为什么不能这样做、因为电流将很好地处于规格限值范围内。 但是、我将在安全侧添加二极管、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克  

      与齐纳二极管不同、TL431的正向偏置性能并非设计和测试规格。  因此、在正向偏置条件下不保证性能和可靠性:(。  

    此致

    Trailokya