This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:交流线路输入电容器

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216490/tps7a78-ac-line-input-cap

器件型号:TPS7A78

您好支持团队:

我的客户希望将交流线路输入电容 Cs 从0.47uF 减少到0.22uF。 除了较低的输出电流、您是否看到过使用较低电容的风险?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    在这里、您将看到较低的电流是主要影响。  如果客户使用 HB 操作、则可以尝试 FB 操作以帮助增加较小 Cs 值的电流。

    谢谢。

    斯蒂芬