This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120EVM-042:有关 TPS2120EVM-042电阻过热的电源多路复用器电源问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212298/tps2120evm-042-power-mux-supply-issue-regarding-resistance-overheated-in-tps2120evm-042

器件型号:TPS2120EVM-042
主题中讨论的其他器件:TPS2120

因此,我们正在尝试将此 TPS2120EVM 板用于冗余电源,我们正在为 TPS2120EVM 提供两个输入:Vin1=12.05 ,3.3A 和 Vin2=12Vdc ,5A ,当两个电源都接通时,则当时 Resistance R15, R16变得过热。  

问题: -

电阻 R15, R16(PF2205-5RF1)的过热可能原因是50wat,电阻=5ohm ,容差=+/- 1%。 两个电阻都变得过热,以至于气味也开始从他们几秒钟后约1-2分钟。  如何解决这种过热问题?

下面提供了 TPS2120EVM 电路板目前设置的跳线和其他连接器:-

OV1电阻器= 12v

PR1电阻器= 12v

OV2电阻器= 12v

JP1 (SEL) =设置为引脚1和2

JP2 (PR1) =设置为引脚2和3

JP3 (设置可调迟滞 ST)=设置为引脚2和3

ILM =设置为引脚2和3

J18 (SS [软启动控制]) =跳线设置为10nF

J12 =跳线设置为100uf

J13 =跳线设置为100uf

J15 =跳线设置为10 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、  

    听起来电阻器可能会加热。 很遗憾、由于我们没有销售这些电阻器、所以我无法提供很多调试帮助。 请告知我们、使用外部电阻负载时 TPS2120器件是否能够正常工作。 如果 TPS2120器件没有问题、我会使用外部电阻负载或使用另一组板载电阻器取消安装电流电阻器。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后,在将外部电阻负载连接到评估板上时,这些电阻器也会加热到以至于甚至有一个电阻器从 PCB 中出来(因为它会在加热这么多时自动进行反汇编)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好、  

    请确保您没有过度驱动设备。 此器件的额定电流为3A。  

    任何超出绝对最大值规格的操作都可能会因过载而导致器件故障。  我不建议有意引入大于3A 的状态、因为在瞬态条件之外、器件不会处于该状态。  

    我不清楚器件是否仍在工作、此时电阻器正在升温? 如果您要驱动小于3A 的电流、器件仍在工作、但电阻器仍会发热、这可能是电阻器可能是问题所在、您可以使用不同的电阻器重新填充这些电阻器。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN2切换到 VIN2时消耗的功率。 然后器件关断。 即、当两个输入都打开时、Vin1关闭、Vin2打开、这是器件为立即开关 Vin2。 但 Vin1已开启且 Vin2已关闭、但器件未切换到 Vin1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2120 EVM-042     R15和 R16电阻器的功能是什么。 如何使用此电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:  

    R15和 R16电阻器的功能是为器件提供负载、以便用户观察器件如何在板载负载下运行。 您能否提供一个波形、其中包括此事件期间测量的输出电流和您所描述的 VIN1/VIN2时序控制?  

    此致、  

    伊丽莎白