主题中讨论的其他器件:TPS2120
因此,我们正在尝试将此 TPS2120EVM 板用于冗余电源,我们正在为 TPS2120EVM 提供两个输入:Vin1=12.05 ,3.3A 和 Vin2=12Vdc ,5A ,当两个电源都接通时,则当时 Resistance R15, R16变得过热。
问题: -
电阻 R15, R16(PF2205-5RF1)的过热可能原因是50wat,电阻=5ohm ,容差=+/- 1%。 两个电阻都变得过热,以至于气味也开始从他们几秒钟后约1-2分钟。 如何解决这种过热问题?
下面提供了 TPS2120EVM 电路板目前设置的跳线和其他连接器:-
OV1电阻器= 12v
PR1电阻器= 12v
OV2电阻器= 12v
JP1 (SEL) =设置为引脚1和2
JP2 (PR1) =设置为引脚2和3
JP3 (设置可调迟滞 ST)=设置为引脚2和3
ILM =设置为引脚2和3
J18 (SS [软启动控制]) =跳线设置为10nF
J12 =跳线设置为100uf
J13 =跳线设置为100uf
J15 =跳线设置为10 Ω